结果:找到"嘉立创 返单",相关内容1000条
- 关于预览不显示孔的问题的解决办法,嘉立创问题反馈
- 在gerber的钻孔文件中,发现若存在注释符号分号";"时,平台预览的孔将是实心的,删除注释部分后预览就正常示例:M48;Layer_Color=9474304;FILE_FORMAT=4:4METRIC,LZ;TYPE=PLATEDT1F00S00C0.3000T2F00S00C0.5000T3F00S00C0.8000T5F00S00C1.3000;TYPE=NON_PLATEDT6F00S00C2.5000T7F00S00C4.0000%T01X00015Y00061273....若将;及其行内容删除后,预览正常在allegro输出的gerber中,并不能正常读取椭圆孔rou文件,预览...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:口服625 发帖时间:2023-06-03 15:04:00
- 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
- 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
- SMT的返单功能还是没有做好吗?
- 看了一下总教程,好像仍旧要自己下载修改BOM表什么的。SMT就没有一个正式的返单功能吗?又得自己重新上传一次BOM和坐标文件?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 返单 发帖人:光明的文奇 发帖时间:2020-02-28 09:44:00
- 关于嘉立创小助手禁止返单增加密码的建议
- 由于很多情况下都是由研发部人员对嘉立创小助手里的PCB资料文件进行统一管理,而采购部只管按最新的资料点击返单即可,PCB资料更新后,旧的资料由研发部人员点击禁止返单功能,然而小公司的管理制度不完善等外界因素导致研发部人员明明把旧的这个资料进行了禁止返单操作,就有人把禁止返单给解除了,然后继续下旧订单,从而导致灾难发生!!!为避免这些不必要的损失,建议嘉立创小助手里的禁止返单功能增加密码功能,在禁止返单操作时设置个密码,解除禁止返单时需要输入对应密码即可完美解决以上问题。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 嘉立创 小助手 禁止返单 解除禁止返单 密码 发帖人:慧谱仪器 发帖时间:2019-08-17 09:33:00
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
- 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创下单助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
- 不返单,不发GERBER,结局是悲惨的,血淋淋的!
- 1)我一直在引导客户返单,所谓的返单就是先打样然后批量,不用重新上传文件,返单同样你可以要求我们拼版,可以改变数量及阻焊色,返单我认为是下单中最安全的下单方式,适合小批量及批量,有一个永不下撒的广告:2)对于小批量确实不返单的情况下,推荐的第二种就是给GERBER文件,给GERBER文件相对于返单是不安全的,但是相对于发原文件要好得多,适合打样3)当然,如果说你你在每次小批量前做首板测试,上面两点当我没有说!再次重申一下:你做100次没有问题不代表没有风险,只要出一次你这辈子就会刻骨铭心,对于出现任何品质问题,无论是有争议的还是没有争议的,就算是我们的全责:我们只会担电路板的本身费用,不会赔...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 返单 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-15 15:05:00
- 小批量PCB返单,系统能不能自动加个日期
- 小批量PCB返单,系统能不能自动加个日期,以区别不同批次的板子
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB返单 发帖人:HM 发帖时间:2018-01-09 09:22:00
- 关于嘉立创2016-10-01前订单返单说明
- 尊敬的各位客户,近期由于我们做了业务调整,对于2016-10-01日前订单进行抽离了出来。如需返单2016-10-01日前订单,请操作2016-10-01之前订单查询/返单进行返单操作(SMT,PCB,钢网下面都有对应按钮额)有任何疑问请联系业务员咨询,联系方式见网站左上角,谢谢
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 返单 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-10-24 10:25:00
- 关于嘉立创下PCB订单提供快捷下单意见收集
- 最近我们收到很多客户反馈,下单的时候太繁琐,需要选择的东西太多了。对此嘉立创希望能提供一种更快,更快捷的下单方式让大家可以快速,快捷的下PCB订单。对此我们打算寻找一种新的可以便捷下单方式,下面贴出来方便大家讨论一下。1.首先下单界面可以直接选择使用常用工艺模版下单。或者前去新增常用工艺模版2.工艺模版设置界面,可以设置常用模版3.如果选择常用模版下单,如果您选择了的工艺将不会再让你选择。只需要选择你未初始化的工艺选项即可。然后确认下订单,就可以快速下单了
- 所属专栏: 文化建设 标签: 嘉立创 快捷下单 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-12 16:50:00
- 嘉立创PCB下单流程大改,讨论进行时!
- 此流程只支持样板,暂不支持小批量原流程如下:输入大小及数量------->输入工艺------>保存及计算价格,--------->上传文件--------->嘉立创审核订单(时间不确定,导致不能一次性完成)---------->客户付款流程总结是:客户下单------->嘉立创审单------------->客付款,优点:适合所有的订单,所有的订单确认好都是最终价格缺点:不能随时下单,如晚上下单则没人审核,必须上班之后审垓效率低白天有人审核,又多了一个等的流程,这个等时间也是不确定,快则一分钟,慢则半个小时新的流程:输入大小及数量--------&...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 下单 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-09 18:44:00
返回